搜索
Studio 5000 Logix Designer 联机帮助
D - 指令集
- D -
离散 2 态设备 (D2SD)
离散 3 态设备 (Discrete 3-State Device, D3SD)
DCA
DCAF
DCM
DCS
DCSRT
双通道输入停止(带测试)(DCST)
双通道输入停车(附带测试与锁定)(DCSTL)
双通道输入停车(附带测试与屏蔽)(DCSTM)
DDT
死区时间 (DEDT)
DEG
DELETE
DERV
DFF
DIN
DIV
DTOS
DTR
指令集
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal