除 (DIV)

此信息适用于 CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370、GuardLogix 5570、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。在适用的情况下会注明控制器的差异。
使能后,DIV 指令和运算符“/”用于将 Source A 除以 Source B。
可用语言
梯形图
DIV_LD_avail_v31
功能块图
功能块图支持以下元素:
FBD 块
DIV_FBD_avail_v31
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
DIV_avail lang_fbd fun
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
小贴士: 在表达式中使用运算符“/”可以计算出相同的结果。有关结构化文本中表达式和赋值语法的信息,请参见
结构化文本语法
部分。
操作数
重要提示: 以下情况下会导致运行出现意外:
  • 输出标签操作数被覆盖。
  • 结构操作数的成员被覆盖。
  • 除非另外指定,否则结构操作数由多条指令共用。
指令中混用数据类型时,需遵从相关的数据转换规则。请参阅
“数据转换”部分。
梯形图
操作数
数据类型
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
数据类型
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
格式
说明
SourceA
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
立即数
标签
被除数的值
SourceB
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
立即数
标签
除数的值
Dest
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
标签
用于存储指令结果的标签。
功能块图
FBD 块
操作数
数据类型
格式
说明
DIV
FBD_MATH
标签
DIV 结构
FBD_MATH 结构
输入成员
数据类型
说明
EnableIn
BOOL
启用输入。如果为假,指令不会执行,也不会更新输出。
默认值为真。
Source A
REAL
被除数的值。
Source B
REAL
除数的值。
输出成员
数据类型
说明
EnableOut
BOOL
指示指令使能后是否无故障执行。
Dest
REAL
指令结果。
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
输入操作数(左侧引脚)
仅 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
数据类型
说明
SourceA(上方)
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
被除数的值。
SourceB (bottom)
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
除数的值
输出操作数(右侧引脚)
仅 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
数据类型
说明
Dest
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
函数结果
请参见
FBD 函数
。
影响数学状态标志
控制器
影响数学状态标志
CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器
在一定条件下影响
CompactLogix 5370、ControlLogix 5570、Compact GuardLogix 5370 和 GuardLogix 5570 控制器
是
请参见数学状态标志部分。
严重/轻微故障
在以下情况下会发生轻微故障:
故障类型
故障代码
Source_B = 0
4
4
请参见“数组索引编制”通过数组建立索引,了解关于数组索引故障的信息。
执行
梯形图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
梯级输入条件为假
将梯级输出条件设置为梯级输入条件
梯级输入条件为真
将梯级输出条件设置为梯级输入条件
Dest = Source A / Source B
1,2
后扫描
不适用
功能块图
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
EnableIn 为假
将 EnableOut 设为 EnableIn
EnableIn 为真
Dest = SourceA / SourceB
1,2
如果发生溢出
将 EnableOut 设置为假
否则
将 EnableOut 设置为真
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
不适用
FBD 函数
小贴士: FBD 函数仅适用于 CompactLogix 5380、ControlLogix 5580、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
条件/状态
执行的操作
预扫描
不适用
普通扫描
Dest = SourceA / SourceB
1,2
指令首次运行
不适用
指令首次扫描
不适用
后扫描
不适用
1
如果 SourceB 为零,则整数除法的结果为 SourceA,浮点除法的结果为 1.$。这种情况还可能导致轻微的溢出故障。
2
目标操作数和源操作数为整型时,结果会被截断。
示例
梯形图
L5K_DIV_LD_ex_v31
功能块图
FBD 块
L5K_DIV_FBD_ex_v31
FBD 函数
DIV_fb function_ex
结构化文本
DINT_dst := DINT_srcA / DINT_srcB;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal