搜索
FactoryTalk View SE 帮助
趋势事件
本部分介绍了 Trend 对象的对象特定事件。
ChartConfigChanged
ChartModeChanged
Error
HistoricalDataRequested
PenConfigChanged
RefreshRateExpired
StartTimeOrSpanChanged
VcrButtonPressed
Trend 对象
ChartConfigChanged 事件
示例:ChartConfigChanged 事件
ChartModeChanged 事件
示例:ChartModeChanged 事件
Error 事件
HistoricalDataRequested 事件
PenConfigChanged 事件
示例:PenConfigChanged 事件
RefreshRateExpired 事件
StartTimeOrSpanChanged 事件
示例:StartTimeOrSpanChanged 事件
VcrButtonPressed 事件
示例:VcrButtonPressed 事件
趋势属性
Trend 方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal