RefreshRateExpired 事件

当趋势图表的 ChartMode 属性被设置为 Automatic 并且其刷新速率到期时,该事件将会发生,这会使图表绘制一组新的点。
对于基本趋势绘制,该事件并非必要事件。趋势对象将自动处理基本绘制任务。
语法
Trend
_
RefreshRateExpired
( )
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal