Error 事件

当 Trend 对象遇到错误时发生。
该事件在趋势显示包含描述字符串的消息框之前触发。要避免显示错误消息,请将 Error 事件的
CancelDisplay
参数设置为 True。
语法
Trend
_
Error
(
ByVal
Number
As Integer
,
Description
As String
,
ByVal
Scode
As Long
,
ByVal
Source
As String
,
ByVal
HelpFile
As String
,
ByVal
HelpContext
As Long
,
CancelDisplay
As Boolean
)
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
Number
- 是分配给错误的索引编号
Description
- 是描述所发生错误的字符串
Scode
- 是错误代码
Source
- 是包含趋势对象名称的字符串
HelpFile
- 是提供有关该错误的更多信息的帮助文件的名称
HelpContext
- 是提供有关该错误的更多信息的帮助主题的 ID 号
CancelDisplay
- 是布尔类型的参数。当事件发生时 CancelDisplay 是 False。如果事件过程将该参数设置为 True,则在过程返回之后将不显示错误消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal