示例:ChartModeChanged 事件

Private Sub Trend1_ChartModeChanged(ByVal NewMode As RSTrend.rstchartModes) Dim ms As String If NewMode = rstAutomatic Then ms = "automatic" Else ms = "manual" End If MsgBox "Going to " & ms & " mode." End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal