ChartConfigChanged 事件

当一个趋势配置选项更改时,该事件将会发生。无论是通过趋势对象选项卡式对话框还是通过趋势对象模型来更改配置选项,都会发生此事件。
语法
Trend
_
ChartConfigChanged
( )
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal