示例:StartTimeOrSpanChanged 事件

本示例在每次开始时间或跨度变化时,在文本字段内显示新的开始日期和时间。虽然当操作员单击 VCR 按钮时并且在图表滚动时自动开始时间会发生变化,但这些变化不会触发该事件。
Private Sub Trend1_StartTimeOrSpanChanged(ByVal NewStartDateTime As Date, ByVal NewSpan As Long) Text1.Text = NewStartDateTime End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal