PenConfigChanged 事件

在趋势图表上添加、移除或修改笔时,会发生此事件。
语法
Trend
_
PenConfigChanged
(
ByVal
Change
As rstpenConfigChanges
,
ByVal
pen
As Long
)
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
Change
- 是一个 RSTpenConfigChanges 类型的常量,指出发生了哪些更改。
pen
- 是一个长整型的参数,用于指定所添加、修改或移除的笔的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal