示例:VcrButtonPressed 事件

每次操作员单击趋势图表上的一个 VCR 按钮,该代码将用新的开始日期和时间以及所按下的按钮更新文本字段。
Private Sub Trend1_VcrButtonPressed(ByVal NewStartDateTime As Date, _ ByVal ButtonPressed As rstrendX.rstvcrButtonPressed) Text1.Text = "VCR Button: " & NewStartDateTime & _ "Button: " & ButtonPressed End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal