搜索
FactoryTalk View SE 帮助
Trend 方法
本部分介绍了 Trend 对象的对象特定方法。
AboutBox
CancelZoom
ClearChart
CreateSnapshot
DeleteSnapshot
DeleteTemplate
DisplayPropertyPages
ExportTrendData
GetValueBarPosition
LoadHistoricalData
LoadTemplate
NewData
PrintChart
RefreshChart
SaveTemplate
ScrollChart
Trend 对象
AboutBox 方法
CancelZoom 方法
示例:CancelZoom 方法
ClearChart 方法
示例:ClearChart 方法
CreateSnapshot 方法
示例:CreateSnapshot 和 Add 方法
DeleteSnapshot 方法
示例:DeleteSnapshot 方法
DeleteTemplate 方法(Trend 对象)
示例:DeleteTemplate 方法
DisplayPropertyPages 方法
示例:DisplayPropertyPages 方法
ExportTrendData 方法
示例:ExportTrendData 方法
GetValueBarPosition 方法
示例:GetValueBarPosition 和 GetSpecifiedValue 方法
LoadHistoricalData 方法
示例:LoadHistoricalData 方法
LoadTemplate 方法
示例:LoadTemplate 方法
NewData 方法
示例:NewData 方法
PrintChart 方法(Trend 对象)
示例:PrintChart 方法
RefreshChart 方法
示例:RefreshChart 方法
SaveTemplate 方法(Trend 对象)
示例:SaveTemplate 方法
ScrollChart 方法
示例:ScrollChart 方法
趋势属性
趋势事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal