StartTimeOrSpanChanged 事件

当趋势图表的开始时间或时间范围变化时会发生该事件。
图表滚动时或在运行时操作员单击 VCR 按钮时,开始时间将发生变化。不过,这些变化
不会
引起 StartTimeOrSpanChanged 事件。
语法
Trend
.
StartTimeOrSpanChanged
(
ByVal
NewStartDateTime
As Date
,
ByVal
NewTimeSpan
As Long
)
其中
Trend
- 是 Trend 对象的名称(如 trend1)或是一个对 Trend 对象求值的表达式。
NewStartDateTime
- 是新的开始日期和时间,由图表的左边缘所代表。
NewSpan
- 是图表上表示的时间长度,单位为秒。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal