“X 轴”页面 (TrendPro)

如何打开 X 轴页面(“属性”对话框)?
  1. 在
    属性
    对话框中,单击
    通用
    选项卡。
  2. 在左侧窗格中,单击
    X 轴
    。
X 轴属性可用于定义 x 轴在当前趋势中显示时间的方式。属性会立即应用到当前趋势中。
小贴士:
可通过单击 Add trace icon 向趋势添加新轨迹或参数。参数接受格式 #
数字
,例如 #1。
以下选项可用:
属性
描述
标签
轴标签中包含的选项。
单击
使用默认文本
复选框以标签形式显示默认时间段。清除
使用默认文本
复选框后,输入自定义文本。
轴
轴的显示选项。从以下选项中选择:
  • 单击
    可见性
    复选框以显示轴。
  • 单击
    显示网格线
    复选框可在轴上的每个点处显示一组网格线。
  • 单击
    字体
    可修改字体样式、大小和其他字体相关效果。
  • 单击
    线条样式
    可修改线条颜色、样式和宽度。
时间轴模式
该模式用于显示时间段。选择以下选项之一:
  • 单击
    绝对
    进行 X 轴分区,以反映
    时间
    栏上显示的时间。
  • 单击
    相对
    进行 X 轴分区,以反映
    时间
    栏上
    相对模式
    框中显示的时间段。应用程序尝试根据选定的相对时间创建智能分区。
刻度标记
沿指定值分区的轴线指定短线。选择以下选项之一:
  • 在
    主要\主要(全部)
    框中,键入绝对时间时间轴上显示的主要刻度标记的数量,或键入各刻度标记之间的秒数。如果为
    时间轴模式
    选择了
    绝对
    ,则输入零会在图表中显示三个主要刻度标记。如果为
    时间轴模式
    选择了
    相对
    ,则输入零会在图表中显示每秒的主要刻度标记。
  • 在
    次要
    框中,沿时间轴线键入未标记值分区的数量。如果为
    时间轴模式
    选择了
    相对
    ,则输入零会在图表中显示每个主要刻度标记之间的次要刻度标记。请注意,如果为
    时间轴模式
    选择了
    绝对
    ,则该字段不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal