“图表”页面 (TrendPro)

如何打开“图表”页面(“属性”对话框)?
  1. 在
    属性
    对话框中,单击
    常规
    选项卡。
  2. 单击左窗格中的
    图表
    。
图表属性可用于设置标题、工具提示中显示的信息、缩放以及当前趋势中显示的其他选项。
以下属性会立即应用于当前趋势。
以下选项可用:
属性
描述
标题
要使用的标题。选择以下选项之一:
  • 单击
    使用当前轨迹标记
    复选框,以根据当前具有焦点的轨迹更改标题。选择其他标签时,标题会更新。标签描述与标签名称一起显示。
  • 在
    使用当前轨迹标记
    复选框下方的字段中键入图表标题。无论具有焦点的跟踪如何,此标题都将保持不变。
可通过单击
字体
来设置标题的字体、样式、大小和效果。
边界
绘图平面上的空白量(以像素为单位)。
工具提示
从以下选项选择工具提示的内容:
  • 单击
    显示值
    复选框可在光标悬停在图表中的线条上方时显示标签值。
  • 单击
    显示日期和时间
    复选框可在光标悬停在图表中的线条上方时显示标签的时间戳。
  • 单击
    显示质量
    复选框可在光标悬停在图表中的线条上方时显示标签的质量。
  • 单击
    显示标题
    复选框可在光标悬停在图表中的线条上方时显示标签的标题而不是标签名称。
    注意:
    必须在
    轨迹
    选项卡上的
    图例
    下选择
    标题
    ,标题才会显示在工具提示中。
缩放和平移
绘图平面的画面。
从以下选项中选择:
  • 在
    缩放系数
    框中,键入使用缩放或弹性缩放功能放大或缩小图表时要增加的百分比。
  • 对于
    显示叠加面板
    复选框,选择是否在绘图平面右下角显示工具栏以增大、缩小或复位缩放。
  • 对于
    启用平移
    复选框,选择是否允许通过移动鼠标平移数据。
  • 对于
    捏合缩放
    复选框,选择是否允许使用两根手指在触摸屏上放大或缩小画布。
自动缩放
确定用于根据以下条件自动缩放数据的方法:
  • 自每个独立的跟踪。
    使用图表中每个跟踪的最低值和最高值。这些值分布到其各自的轴中。例如,如果某个标签的值介于 0-100 之间,而另一标签的值介于 500-900 之间,当选择第一个标签时,Y 轴会显示 0-100。选择另一个标签时,Y 轴会显示 500-900 之间的值。
  • 自图表中的所有跟踪。
    对 Y 轴使用来自图表中所有轨迹的最低值和最高值。例如,如果某个标签的值介于 0-100 之间,而另一标签的值介于 500-900 之间,则 Y 轴将显示 0-900 之间的值,以包含来自两个轨迹的所有值。
    这对于某些情况(例如比较具有相同目标的两条并行生产线时)十分有用。当单独对这两条生产线进行缩放时,它们看起来均正常,但如果使用相同缩放对其进行并排比较,则会发现第二条生产线的停机时间比第一条生产线的停机时间高 20%。
    注意:
    启用了对数模式的跟踪或具有自动缩放功能的跟踪将位于单独的组中,不与图表中的其他跟踪相结合。
背景
确定背景色或图像。从以下选项中选择:
  • 要更改图表区域的背景色,请单击
    窗口颜色
    旁的
    颜色
    按钮,并选择一种颜色。
  • 要更改绘图区域的背景色,请单击
    画面颜色
    旁的
    颜色
    按钮,并选择一种颜色。
  • 要更改绘图区域的背景图像,请单击
    画面图像
    旁的
    浏览
    按钮,并选择一个图像。
光标
确定光标启用后显示数据的方式。
从以下选项中选择:
  • 单击
    时间
    复选框可显示两个光标之间的时间差。
  • 单击
    值差
    复选框可显示光标起点和终点处的数值之差。
轨迹布局
在各自的网格或区域中显示各个跟踪。
  • 单击
    堆叠 Y 轴
    复选框可在单独的网格中显示各个轨迹。
注释
启用后,可从运行时上下文菜单中查看、添加、编辑或删除 FactoryTalk Historian SE 轨迹的注释。
注意:
要查看所有注释,请通过
常规 > 检索 > 原始
选择原始检索模式。其他检索模式(自动或自定义)筛选标签,因此并非所有注释都会显示在趋势上。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal