“检索”页面 (TrendPro)

如何打开“检索”页面(“属性”对话框)?
  1. 在
    属性
    对话框中,单击
    常规
    选项卡。
  2. 单击左窗格中的
    检索
    。
趋势
可使用此页面上的属性检索和绘制数据
。以下属性会立即应用于当前趋势。
以下选项可用:
选项
描述
检索模式
选择以下选项之一:
  • 自动。
    基于数据源的绘图方法应用最佳检索策略。如果数据源没有绘图方法,将根据绘图平面的大小和当前选择的时间段筛选原始数据点。自动检索模式旨在最大限度减少服务器请求的数据量。
    注意:
    采样间隔时间不适用于报警事件或诊断。TrendPro 从报警和事件历史数据库或 FactoryTalk AssetCentre 数据库中检索这些数据。
  • 自定义。
    定义自定义检索设置,如死区、质量和采样选项。首次选择
    自定义
    时,
    更改设置
    对话框会打开。
  • 原始。
    返回所有数据点。
  • 有效设置。
    显示适用于选定检索模式的所有设置。
显示
单击
在趋势上显示检索信息
复选框。
选中后,当前检索设置会以链接形式显示在绘图平面右上角。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal