将运行时属性和外观设置为默认值(TrendPro)

在当前计算机的测试运行模式下,可以将 TrendPro 常规运行时属性以及详细的运行时外观和行为保存为默认设置。
之后创建的 TrendPro
对象将继承之前配置的默认属性。
具体而言,这些属性包括:
  • TrendPro 属性
    对话框的
    常规
    选项卡上的一般属性
  • “
    趋势设置
    ”内“
    属性
    ”对话框的“
    常规
    ”选项卡上的详细属性:
    • 时间段
    • 图表
    • X 轴
    • 应用程序
    • 实时数据
    • 检索
    • 形状
  • 列设置,包括列宽度以及要显示或隐藏的列
  • 整体外观,包括布局以及使用 VBA 显示或隐藏的工具栏按钮
将运行时属性和外观设置为默认值
  • 在测试运行模式下配置运行时属性和外观后,右键单击图表中的任意位置,然后选择
    设置为默认值
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal