“应用程序”页面 (TrendPro)

如何打开“应用程序”页面(“属性”对话框)?
  1. 在
    属性
    对话框中,单击
    常规
    选项卡。
  2. 单击左窗格中的
    应用程序
    。
应用程序属性可用于创建有效突出重要数据的自定义趋势。以下属性会立即应用于当前趋势。
以下选项可用:
属性
描述
线条样式
图表中轨迹线的颜色、格式样式和线宽。轨迹编号对应于在绘图平面下方的
轨迹列表
中显示的轨迹顺序。单击线条样式中的任意位置可进行更改。
突出显示
调整突出显示轨迹的颜色、格式和线宽。
轨迹调光
使用多个时间段时没有焦点的轨迹的亮度。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal