“检索”页面 -“采样”选项卡 (TrendPro)

如何打开“更改设置”对话框中的“采样”选项卡?
  1. 在
    检索
    属性页面上,单击
    更改。
    将打开
    更改设置
    对话框。
  2. 单击
    采样
    选项卡。
数据采样确定用于选择和分析数据子集的方法。可以在该对话框中为检索数据自定义采样选项。
以下选项可用:
设置
描述
选择采样类型
选择要使用的数据采样方法。
采样方法
选择以下选项之一:
  • 使用固定的样本数。
    指定的样本数确定返回的值数或行数。
  • 使用可变的样本数。
    通过将完整请求时间段分为指定的时间片段得出样本数。
  • 采样间隔。
    指定完成采样的时间段。
  • 开始时间。
    指定返回值是应与请求时间段的开始时间对齐还是与结束时间对齐。
    无论是选择将结果锚定为时间段的开头还是时间段的结尾,都可能对画面产生细微影响。
    如果结果包含 98 个样本,且采样间隔为 10 秒,则从时间段的开始时间锚定会导致最后 10 秒时间片段(或“时段”)包含来自 8 个样本(而非 10 个样本)的数据。
    反之亦然,如果从时间段的结束时间锚定:所有“时段”都将包含 10 个样本,但时段 1 除外,它将保存剩余的 8 个值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal