“形状”页面 (TrendPro)

如何打开“形状”页面(“属性”对话框)?
  1. 在
    属性
    对话框中,单击
    常规
    选项卡。
  2. 单击左窗格中的
    形状
    。
形状属性可用于设置当前趋势中显示的背景、轮廓和记号颜色。
此选项卡仅在绘图平面中添加了形状时显示。
以下属性会立即应用于当前趋势。
以下选项可用:
属性
描述
背景
形状的填充颜色。从以下选项中选择:
  • 单击
    颜色
    框旁的色卡,然后选择要显示为形状背景的颜色。
  • 单击
    透明
    复选框可使形状背景透明。
轮廓
形状轮廓的颜色、样式和宽度。从以下选项中选择:
  • 单击
    颜色
    框旁的色卡,然后选择要显示为形状背景的颜色。
  • 单击
    样式
    框旁的向下箭头,然后选择要使用的线型(虚线、点线...)。
  • 在
    宽度
    框中单击要用于轮廓的线宽。
记号
在编辑模式下,编辑形状时新点的颜色。按住 CTRL 键的同时单击某个点,可更改为新的记号颜色。
点
形状外部的数据点。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal