“检索”页面 - 数据采样选项 (TrendPro)

数据采样确定用于选择和分析数据子集的方法。以下数据采样选项可用。
采样类型
描述
平均
将每个定义的采样间隔内所有良好原始数据的值相加,并将总和除以良好值的数量。
如果在采样间隔内还发现一个或多个非良好原始值,则对于该采样间隔的平均值聚合的质量,将返回“不确定”。
累计总和
返回每个定义的采样间隔内所有良好原始值的累计总和。这在搭配计数器使用时十分有用,因为计数器复位为零后,累计总和将从复位点继续递增计数。
如果在采样间隔内还发现一个或多个非良好原始值,则对于该采样间隔的累计总聚合的质量,将返回
不确定
。
增量
返回每个定义的采样间隔内第一个和最后一个良好原始值之差。请注意以下事项:
  • 如果最后一个值小于第一个值,则结果为负数。
  • 如果最后一个值与第一个值相同,则结果为零。
  • 如果最后一个值大于第一个值,则结果为正数。
  • 如果第一个和最后一个良好值之前或之后存在非良好值,则对于该采样间隔的聚合质量,将返回
    不确定
    。
结束
检索每个定义的采样间隔内的最后一个原始值,以该值对应的时间戳将其返回。时间戳是指间隔结束的时间戳。
如果该值为不良值,则对于该采样间隔的聚合质量,将返回
不确定
。
插值
返回每个定义的采样间隔边界的插值。
执行的插值类型取决于数据提供程序,但可以是采样和保持或线性插值。
Incuity 服务器的默认插值类型是
SampleAndHold
,此类型会返回每个定义的
采样间隔边界
之前的最后一个原始值。
线性
返回每个定义的采样间隔边界处的良好原始值(如果可用)。
如果边界处没有可用的良好原始值,则返回边界前后最近的良好原始值之间的计算所得线性直线插值。在这种情况下,使用的公式如下:
BoundaryVALUE = (((BoundaryTIME - PreceedingTIME) / (FollowingTIME - PreceedingTIME)) X (FollowingVALUE - PreceedingVALUE)) + PreceedingVALUE
。
最大值
返回每个定义的采样间隔内的最大良好原始值,以间隔开始的时间戳将其返回。
如果多个时间戳存在相同的最大值,则检索最早的值。如果采样间隔内的非良好原始值高于最大良好值,则对于该采样间隔的聚合质量,将返回
不确定
。
最大实际时间
返回每个定义的采样间隔内的最大良好原始值,以该值对应的时间戳将其返回。
如果多个时间戳存在相同的最大值,则返回最早的值。如果采样间隔内的非良好原始值高于最大良好值,则对于该采样间隔的聚合质量,将返回
不确定
。
最大值采样和保持
返回每个定义的采样间隔内的最大良好原始值,以间隔开始的时间戳将其返回。
如果多个时间戳存在相同的最大值,则返回最早的值。如果采样间隔内的非良好原始值大于最大良好值,则对于该采样间隔的聚合质量,将返回
不确定
。
此采样类型使用采样和保持插值来确定每个间隔开始时的起始保持值。该保持值是在此间隔的开始时间点或之前出现的最后一个良好原始值。该起始保持值也被认为包含在该间隔内,因此可能作为最大值。如果间隔中不存在其他值,其将作为最大值。
最小值
返回每个定义的采样间隔内的最小良好原始值,以间隔开始的时间戳将其返回。如果多个时间戳存在相同的最小值,则返回最早的值。如果采样间隔内的非良好原始值低于最小的良好值,则对于该采样间隔的聚合质量,将返回
不确定
。
最小实际时间
返回每个定义的采样间隔内的最小良好原始值,以该值对应的时间戳将其返回。
如果多个时间戳存在相同的最小值,则返回最早的值。如果采样间隔内的非良好原始值低于最小的良好值,则对于该采样间隔的聚合质量,将返回
不确定
。
最小值采样和保持
返回每个定义的采样间隔内的最小良好原始值,以间隔开始的时间戳将其返回。
如果多个时间戳存在相同的最小值,则返回最早的值。如果采样间隔内的非良好原始值小于最小的良好值,则对于该采样间隔的聚合质量,将返回
不确定
。
此采样类型使用采样和保持插值来确定每个间隔开始时的起始保持值。该保持值是在此间隔的开始时间点或之前出现的最后一个良好原始值。该起始保持值也被认为包含在该间隔内,因此可能作为最小值。如果间隔中不存在其他值,其将作为最小值。
Range
返回每个定义的采样间隔内的原始最大值和原始最小值之差。
如果间隔中只存在一个值,则范围为零。请注意,范围始终为零或正数。如果间隔中存在任何非良好值,将忽略这些值,对于该间隔的聚合质量,将返回
不确定
。
采样和保持
返回每个定义的采样间隔边界之前的最后一个原始值,并保持该值,直到其发生更改。
返回值的质量与原始值的质量相匹配。由于跨间隔保持最后的原始值,因此可能会针对多个间隔边界返回相同的原始值。
标准偏差
返回每个定义的采样间隔内的良好原始值的标准偏差,计算公式为
SQRT( SUM ( ((X - Avg(X))**2 ) / (n - 1))
,其中
X
是间隔中的各个良好原始值,
Avg(X)
是良好原始值的平均值,
n
是间隔中良好原始值的数量。对于
n=1
的间隔,返回值零。
开始
返回每个定义的采样间隔内的第一个原始值,以该值对应的时间戳将其返回。时间戳指间隔开始的时间戳。
如果该值为不良值,则对于该采样间隔的聚合质量,将返回
不确定
。
合计
返回每个定义的采样间隔内所有良好原始值的和。
如果在采样间隔内还发现一个或多个非良好原始值,则对于该采样间隔的总和聚合的质量,将返回
不确定
。
时间平均值
返回重采样间隔内的时间加权平均数据。
此采样类型使用线性采样返回每个定义的采样间隔边界的边界值。然后,在每个间隔的起始边界值和结束边界值之间绘制直线,并计算线下面积,公式为
(1/2 底 X 高) + (底 X 高))
。线下面积除以间隔的长度,即得出每个有界间隔的时间加权平均值。
时间平均值采样和保持
采样和保持插值用于返回每个定义的采样间隔边界的边界值。
此采样类型与时间平均值采样类型不同,时间平均值采样使用线性插值来确定边界值,此外在对原始数据值之间的值的假设方面也有所不同。对于时间平均值,假设各个良好原始值之间的值从第一个值到第二个值连续变化(直线)。对于时间平均值采样和保持,假设值在接收第二个值之前的整个时间长度内保持为第一个值。
使用公式
((结束时间 – 开始时间) * 起始值)
计算各个值之间的矩形面积。然后,将所有这些面积加到总间隔面积中。总间隔面积除以间隔的总时间,即得到该间隔的时间加权平均值。
总计
返回重采样间隔内的数据的总值(时间积分)。
此采样类型使用时间平均值采样返回每个定义的采样间隔的时间加权平均值。时间加权平均值乘以间隔的长度(以秒为单位)即可得到总值(单位统一为秒)。
总计采样和保持
可通过时间平均值采样和保持采样返回每个定义的采样间隔内的时间加权平均值。
时间加权平均值乘以间隔的长度(以秒为单位)即可得到总采样和保持值(单位统一为秒)。
方差
返回采样间隔内的方差。
此采样类型通过标准偏差采样来返回每个定义的采样间隔内的标准偏差。标准偏差经过平方运算即可得到间隔内的方差。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal