所需安全权限

用户或组必须被授予相应的安全权限才能在 RecipePro+ 编辑器中执行特定操作。可以在
权限
选项卡上设置安全权限。要查看权限,请在
安全设置
对话框中,导航至
FactoryTalk View SE
并将其展开。
小贴士:
要打开对话框,请在
FactoryTalk View Studio
“浏览器”窗口中,右键单击相应应用程序或区域,然后选择
安全
。
因为安全设置从树目录继承,在树目录的最高级选择应用程序或区域。例如,如果在应用程序级应用安全设置,这些设置会应用到该应用程序内的所有区域。如果将安全设置应用到特定区域,设置仅应用于该区域和其中包含的其他区域。
要在 RecipePro+ 编辑器中操作配方,用户或组必须至少具有
RecipePro:预览
权限。否则,配方将不会显示在编辑器中。
小贴士:
RecipePro:预览
权限专为
FactoryTalk ViewPoint
移动用户而设计。如果要限制特定用户在移动设备上查看和访问配方,必须拒绝这些用户的此权限。
下表显示了特定操作所需的其他安全权限。
要执行此操作
需要以下附加安全权限
创建配方
RecipePro:创建
删除配方
RecipePro:删除
下载配方
RecipePro:下载
复制配方
RecipePro:创建
编辑配方
RecipePro:编辑
修改标签集
RecipePro:编辑
RecipePro:修改标签集
导入配方
RecipePro:创建
RecipePro:编辑
RecipePro:修改标签集
重命名配方
RecipePro:编辑
上传配方
RecipePro:编辑
RecipePro:上传
上传并创建配方
RecipePro:创建
RecipePro:上传
RecipeProDownload 命令
RecipePro:下载
RecipeProUpload 命令
RecipePro:编辑
RecipePro:上传
如果 HMI 标签受保护,则在运行时不会验证安全码。未被分配标签安全码的用户或组可以执行下载或上传操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal