配方编辑表

配方文件编辑表显示选定配方的成分、标签和数据值。可以根据需要编辑这些值、在表中插入或删除行。
下表显示了配方表的各个列。
列
描述
编号
显示成分序列号。
成分名称
指定成分的唯一名称。
例如,可以是
糖
、
硝酸
、
秘制酱料
、
55 毫米马车螺丝
等。
类型
指定是应将数据值解析为数字还是字符串。
  • 如果类型为
    数字
    ,则值(如果有)必须为有效的整数或浮点数。
  • 如果类型为
    字符串
    ,则值(如果有)可以是任意字符串。
单位
指定成分的单位。
最小值
指定最小配方值。这仅适用于
数字
类型。
最大值
指定最大配方值。最大值必须大于最小值。这仅适用于
数字
类型。
标签集
指定与成分数据值相关的标签名称。
可以键入标签名称或从
标签浏览器
选择标签。
配方值
指定与成分关联的标签的数据值。如果指定
最小
值和
最大
值,则配方值必须在
最小
值和
最大
值的范围内,否则无法下载配方文件的成分值。
当前值
单击
刷新
时,显示与成分关联的标签的当前值。
刷新当前值后,可以单击
当前值
旁边的排序按钮,对与预设配方值不同的当前值进行排序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal