RecipePro+

配方是与特定标签集相关的数字和字符串数据值(成分)的特定集合。配方的功能是允许运行时操作员在一个操作中将每个数据值写入其关联标签。
每个成分都分配有一个预设数据值。分配给配方中成分的数字和字符串标签的集合称为标签集。成分、标签集和数据值一起保存在一个配方文件中,并全部排列在易用的电子数据表中。
每个成分的名称都必须唯一。一个配方最多可具有 15000 个成分。可以在设计时和运行时编辑、导入或导出配方。还可在运行时将配方数据值写入标签,或将标签值写入配方。
配方可用于制造食品和饮料。还可用于要一次性显示、编辑或保存多个值的任何应用程序。例如,配方可用于石化和制药工业。在制药工业中,您可以使用配方来设计软包装,从而创建指定放入包装中的纸巾数量的配方。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal