关于 RecipePro+ 编辑器

如何打开 RecipePro+ 编辑器
在
FactoryTalk View Studio
的“浏览器”窗口中,双击 HMI 服务器下的
RecipePro+
>
RecipePro+ 编辑器
。
RecipePro+ 编辑器扩展了“配方”编辑器的功能,使其具备高级配方管理功能。可以使用 RecipePro+ 编辑器创建、复制、编辑和预览配方。可通过刷新配方值查看当前标签值和预设配方值之间的差异。还可以使用该编辑器将配方导出至 CSV 文件,或从 CSV 文件导入配方。
可使用
FactoryTalk View
命令
RecipeProEdit
在运行时打开功能齐全的 RecipePro+ 编辑器。在这种情况下,无需
FactoryTalk View Studio
许可证。还可以使用
FactoryTalk View
命令
RecipeProList
打开功能较少的 RecipePro+ 编辑器。
小贴士:
上述操作由分配至图形对象操作的 RecipePro+ 命令发起。因此,对于每个要执行的操作,都必须在画面上有一个对应的图形对象(如按钮)。有关使用
命令向导
以及特定
FactoryTalk View
命令的详细信息,请参见
FactoryTalk View SE
帮助。
RecipePro+ 编辑器由以下部分组成:
  • 工具栏
    包含通用操作,如创建、删除和刷新配方。当指向工具栏上的某个图标时,其描述将显示在下方。
  • 导航栏
    包含用于编辑、导入或导出配方的选项卡。可单击底部的向左或向右指针以折叠或展开选项卡。
  • 配方文件编辑器
    提供一个可编辑区域,用于设置和配置配方以及指定导入或导出选项。
    小贴士:
    当前 HMI 服务器
    列表在设计时不可用。仅在运行时可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal