旧配方

配方能让您在图形画面中使用不同组合的标签值。可使用配方编辑器或可生成 ASCII 文本文件的任何文本编辑器来创建配方。还可以通过将图形画面输入对象中的值保存到“配方”框中指定的文件名来在运行时创建配方。
操作员使用配方将值发送到设备(例如可编程控制器),包括图形画面中的所有输入对象,而不是每次发送一个值。也可以从设备将数据上传到图形画面中的输入对象。
若要使用图形画面中的配方对象,可执行以下操作之一:
  • 双击配方对象打开“配方”对话框,然后保存或还原配方文件。
  • 按
    Ctrl+R
    移动至对象,然后按
    Enter
    键还原配方文件的内容。
  • 按
    Ctrl+W
    移动至对象,然后按
    Enter
    键保存配方文件。
如果将画面设置为使用屏幕键盘,则选择配方对象并按 Enter 键可打开键盘。若要打开“配方”对话框,应按下屏幕键盘中的
下载
键。
创建数字或字符串输入对象时,会为其分配一个 Tab 键索引编号。创建配方时使用此编号。对于配方中的每一行,指定 Tab 键索引编号、逗号和值。字符串值必须括在引号中。可以在文件中包含注释,方法是:在值后面放一个感叹号,然后输入注释。例如,一个简单的配方如下所示:
1,33 ! Loop1\sp
2,44 ! Loop2\sp
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal