导出配方

RecipePro+ 编辑器用于将配方导出至 CSV 文件,以便使用 Microsoft Excel 等电子数据表程序进行大规模编辑。
每个配方都将保存至 CSV 文件,文件名称与配方名称相同。例如,将配方
Sugar
保存至
Sugar.csv
。
要导出配方:
  1. 在 RecipePro+ 编辑器的导航栏上,选择
    导出
    。
  2. 在
    当前 HMI 服务器
    列表中,根据需要选择配方所在的其他 HMI 服务器。
    小贴士:
    列表在设计时不可用。仅在运行时可用。
  3. 在
    导出至
    字段旁,单击
    浏览
    选择要导出的文件夹,然后单击
    确定
    。
  4. 在
    配方选择
    下,选择要导出的配方。
  5. 单击
    导出
    。
    小贴士:
    如果指定的文件夹中有名称相同的文件,则导出的文件将替代已有文件。
  6. 完成后,要查看导出过程记录,请单击
    查看记录文件
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal