工具栏命令

下表显示了
编辑
选项卡中工具栏上的命令。
命令
描述
创建
RecipePro_editor
选择该图标可创建配方。
每个配方的名称都必须唯一。当创建配方时,定义组成配方的成分、其类型为数字还是字符串、各成分的数据值以及将写入各值的目标标签。
复制
RecipePro_editor
选择该图标可复制现有配方。
删除
RecipePro_editor
选择该图标可删除配方。
保存
RecipePro_editor
选择该图标可保存对配方的更改。
刷新
RecipePro_editor
选择该图标可刷新与成分关联的标签的当前值和预设值,并在配方编辑表中显示这些值。
如果当前值与预设值不同,则会将当前值显示为红色。
上传
RecipePro_editor
选择该图标可从配方文件的标签集中指定的位置读取标签值,并将这些值保存至配方。
注意:
出现错误时,上传操作会停止,但系统会继续验证配方文件,并将错误消息记录到 FactoryTalk Diagnostics。如果出现大量错误,则需要一些时间。在此期间,如果使用 RecipePro+ 编辑器,则响应会很慢。为避免这种情况,请在 FactoryTalk Diagnostics 记录完成后使用 RecipePro+ 编辑器。
上传并创建
RecipePro_editor
选择该图标可从配方文件的标签集中指定的位置读取标签值,并将这些值保存至新配方。新配方从选定配方复制。
下载
RecipePro_editor
选择该图标可将指定配方文件的成分值写入标签集中的标签。
默认情况下,仅会下载可访问的标签。
要在下载前检查所有标签是否均可访问,请选择
下载前检查通信状况
。如果一个或多个标签不可访问,则不会执行下载命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal