导入配方

使用 RecipePro+ 编辑器从 CSV 文件导入配方。
导入的配方名称与 CSV 文件名称相同。例如,如果 CSV 文件为
Sugar.csv
,导入后的配方名称为
Sugar
。
要导入配方:
  1. 在 RecipePro+ 编辑器的导航栏中,选择
    导入
    。
  2. 在
    当前 HMI 服务器
    列表中,根据需要选择其他要导入配方的 HMI 服务器。
    小贴士:
    列表在设计时不可用。仅在运行时可用。
  3. 选择导入选项:
    • 要跳过同名的现有配方而仅导入新配方,可选择
      导入新配方并添加到现有配方
      。
    • 要替换同名的现有配方并导入新配方,可选择
      导入新配方并替换现有配方
      。
  4. 单击
    导入自
    。
  5. 在
    打开
    对话框中,选择一个或多个要导入的 CSV 文件,然后单击
    打开
    。
  6. 完成后,要查看导入过程记录,请单击
    查看记录文件
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal