创建本地消息

使用“本地消息”编辑器创建显示在本地消息画面中的消息并指定其触发器值。在每个消息文件中最多可定义 10,000 条消息。
要创建本地消息:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    浏览器
    窗口中,双击
    图形
    文件夹将其打开(如有必要),然后双击
    本地消息
    图标。
  2. 在
    本地消息
    编辑器中,输入触发器值及其消息。
    小贴士:
    键入第一个值时,将在电子数据表创建新行。
    右键单击该行,打开包含编辑命令的上下文帮助。
  3. 重复这一操作用于同样多的触发器需求。
    小贴士:
    要将消息排序,突出显示要排序的行,右键单击其中任一行,然后单击
    排序
    。消息将按触发器值排序。
  4. 单击
    关闭
    以命名和保存消息文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal