“本地消息画面属性”-“连接”选项卡

下表显示了
本地消息画面属性
的
连接
选项卡中的选项。
选项
描述
值
可为该连接分配标签或表达式。将监控是否出现触发消息的值。
消息文件
分配将用作消息文件的字符串标签或表达式。要使用此选项,请选中
常规
选项卡上的
使用变量消息文件
复选框。
回显消息
分配将写入触发的消息的标签。要使用此选项,请选中
常规
选项卡上的
使用回显消息
复选框。
下表显示了
连接
选项卡中的列。
选项
描述
名称
此列显示连接的名称。
值更新方向
此列显示一个箭头,表示连接与数据源之间数据的可能流动方向。
Right arrow symbol.png 标签或表达式更新数据源(写连接)
Left arrow symbol.png 数据源更新标签或表达式(读连接)
Double arrow 标签或表达式更新数据源,而数据源也更新标签或表达式(读写连接)
标签/表达式
键入与连接关联的标签名称或表达式。如果已选中标签或表达式,则会显示在此处。
标签按钮 (...)
单击此按钮可打开“标签浏览器”并选择标签,而不必在“标签/表达式”列键入标签名称。
表达式按钮 (...)
单击此按钮可打开“表达式”编辑器并创建表达式,而不必在“标签/表达式”列键入表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal