“本地消息画面属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中
外观
下的选项。
选项
描述
边框样式
选择边框样式。如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为“无”和“线条”。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
选择对象背景色是纯色还是渐变。如果选择“渐变”,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。
图案样式
为对象选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框或标题(如果为对象定义了这些元素)。如果对象的背景样式为渐变,则图案不可见。
边框使用背景色
选中此复选框可对按钮的边框使用对象的背景色。如果未选中此框,则可以为边框分配单独的颜色,而不是使用对象的背景色。
背景色
此字段显示对象或状态的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。如果背景样式为渐变,则单击可启动渐变填充对话框以配置渐变填充。对于具有实线以外的任何线条样式的对象,在点或短划线之间的空间会使用背景色。
边框颜色
此字段显示对象或状态的边框颜色。单击可选择其他颜色。如果未选中“边框使用背景色”,则此颜色在运行时显示。
图案颜色
此字段显示对象或状态的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
前景色
此字段显示对象的文本或线条的当前颜色。单击可选择其他颜色。
闪烁
如果要求消息文本在运行时闪烁,请选中此复选框。消息会每秒闪烁两次。
下表显示了
常规
选项卡中
文本
下的选项。
选项
描述
字体
选择用于标题或消息的字体。
大小
选择用于标题或消息的字体大小。
粗体 (B)、斜体 (I)、下划线 (U)
如有必要,单击一个或多个字母以指定标题的字体样式。
自动换行
如果希望标题或消息在新单词的开始位置开始新一行,请选中此复选框。如果未选中此复选框,则当达到最大文本长度时,将在下一行继续标题或消息,即使当时正处于词或数字的中间。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
要控制消息换行的位置,可在消息文件的消息中使用换行符号 \n。
对齐
单击按钮以指定标题在对象上的位置。
下表显示了
常规
选项卡中
消息文件
下的选项。
选项
描述
消息文件
指定要与本地消息画面对象配合使用的消息文件。单击框右侧的“浏览”(...) 按钮以选择消息文件。
仅当清除
使用变量消息文件
复选框后才能使用该选项。
使用变量消息文件
如果该复选框被选中,在
连接
选项卡上指定用于
消息文件
连接的字符串标签或表达式将用作消息文件。
下表显示了
常规
选项卡的其他选项。
选项
描述
使用回显消息
选择此复选框,将触发的消息写入分配给回显消息连接的标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal