“本地消息”编辑器

下表显示了
本地消息
编辑器中的选项。
选项
描述
触发器值
键入整数触发器值。可以使用正数,也可以使用负数。不要使用 0。触发器值不必连续,但每条消息的触发器值必须唯一。例如,可以使用触发器值 1、2 和 3,或数值 10、20 和 30。触发器值不能为空。
消息
键入消息,最多包含 256 个字符。可以使用换行符 \n 来指定消息在该字符之后的下一行继续显示。要向消息中添加字符串,请右键单击“消息”列,然后单击“编辑字符串”以打开“字符串编辑”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal