创建本地消息画面

本地消息画面用于为操作员提供有关下一操作的提示或有关流程的信息。
在运行时,本地消息画面会一次显示一条消息,消息来自分配给画面的消息文件。应用程序会监视数据源的值控件,并显示与该控件值匹配的触发器值的消息。
在“本地消息画面”对话框中,设置本地消息显示对象的外观、分配值控件以及指定要与对象搭配使用的消息文件。
要创建本地消息画面:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    高级
    >
    本地消息画面
    ,或在工具箱中单击本地消息画面图标。
  2. 拖动鼠标,在画面的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    本地消息画面属性
    对话框中,指定画面的外观、用于画面的消息文件及其标签。
    小贴士:
    消息文件在“本地消息”编辑器中设置。消息文件包含一个消息列表,其中每条消息都带有一个触发器值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal