关于本地消息

本地消息画面可用于提供设备和进程状态的当前进行信息。
例如,可以在画面中放置一个本地消息画面对象,用于说明无法以图形方式完全准确地显示其条件的设备的状态。升降机可以关联“位于顶部”或“位于底部”这样的本地消息,还可以关联“正在降低”、“正在上升”和“已停止”这样的本地消息。
首先,在本地消息编辑器中建立一个包含本地消息及其触发器值的文件。然后,将消息文件分配给一个本地消息画面对象。设置本地消息画面对象时,为值控件分配一个标签或表达式。
在运行时,如果消息的触发器值与值控件相匹配,则本地消息画面对象会显示关联的消息。
配置数据源的值控件,使其更改为适合特定消息的触发器值。例如,可以设置一条“电机正在运行”的消息,触发器值为 10。配置数据源以监视电机,当电机启动后,将值控件设置为 10。画面中的本地消息对象将显示“电机正在运行”,直到值控件发生变化。
无论是否存在要显示的消息,本地消息画面对象都始终显示在其所在的图形画面中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal