示例:设置本地消息

本示例显示了如何使用本地消息将升降机的状态通知给操作员。
  1. 创建名为 Hoist_Status 的模拟量标签。
    此标签指向可编程控制器中的地址,该地址可链接到升降机上的传感器。
    升降机
    标签值
    位于底部
    1
    正在上升
    2
    停在顶部和底部之间
    3
    正在下降
    4
    位于顶部
    5
  2. 在“本地消息”编辑器中,创建 5 种触发器值对应的消息以与 Hoist_Status 标签的值相匹配:
    触发器值
    消息
    1
    升降机准备上升。
    2
    升降机正在抬升托盘。
    3
    升降机已停止。
    4
    升降机正在降下托盘。
    5
    升降机结束上升。
  3. 使用名称 Hoist status 保存消息文件。
  4. 在“图形”编辑器中,创建本地消息画面对象。
  5. 在对象的“属性”对话框中,单击
    常规
    选项卡,然后选择升降机状态消息文件。
  6. 单击
    连接
    选项卡,然后在
    标签/表达式
    列中键入 Hoist_Status。
在运行时,当操作员查看包含本地消息画面对象的图形画面时,将显示升降机的状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal