配置本地消息画面的常规属性

可以设置本地消息画面在运行时的外观。
要配置本地消息画面的常规属性:
  • 在
    本地消息画面属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,可根据需要指定以下属性:
    • 常规外观
    • 用于画面的消息文件
    • 是否使用回显消息
      小贴士:
      要控制消息换行的位置,可在消息文件的消息中使用换行符号 \n。或者可以选择
      自动换行
      选项,使应用程序在当前行不能容纳下一个单词时自动换行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal