本地消息画面在运行时的工作方式

本地消息画面用于为操作员提供有关下一操作的提示和有关流程的信息。
在运行时,本地消息画面会一次显示一条消息,消息来自分配给本地消息画面的消息文件。应用程序会监控数据源的值连接,并显示与值连接值匹配的触发器值的消息。
小贴士:
消息文件包含一个消息列表,其中每条消息都带有一个触发器值。消息文件在“本地消息”编辑器中设置。
消息文件
在运行时打开图形画面时,应用程序将检查是否引用了有效的本地消息文件。如果未选择任何消息文件,或者所选消息文件已损坏或不存在,则本地消息画面中将显示以下消息:
“引用的本地消息文件丢失或损坏。”
可以在设计时选择本地消息文件,也可以使用变量消息文件并在运行时选择本地消息文件。
如果因消息过长而导致列表无法容纳,则最后显示的字符会替换为星号 (*)。
值连接
在运行时打开图形画面时,如果引用的本地消息文件有效,则应用程序将读取值连接值并根据该值更新本地消息画面对象。
如果发生特殊情况,将按以下方式处理:
  • 如果未分配值标签或表达式,则本地消息画面将充满问号 (? )。
  • 值标签或表达式会舍入到最接近的整数。如果值与消息文件中的任何触发器值都不匹配,则本地消息画面将充满问号 (? )。
  • 当值标签或表达式值为 0 时,将清除本地消息画面。
回显消息
使用回显消息功能时,触发的消息将写入分配给“回显消息”连接的字符串标签。
无论本地消息画面对象在运行时可见还是隐藏起来,回显消息功能都适用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal