“诊断列表属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
诊断列表属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
选择对象的边框样式。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
边框颜色
此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
前景色
该框显示要在对象中显示文本的颜色。单击可选择其他颜色。
选择背景色
此框显示突出显示条的颜色。单击可选择其他颜色。突出显示条指示运行时选定的消息。
选择前景色
此框显示突出显示消息的颜色。单击可选择其他颜色。
文本
文本属性应用于对象上的消息。
字体
选择用于消息的字体。
大小
选择用于消息的字体大小。
粗体,斜体,下划线
根据需要为消息选择字体样式。
其他
键导航
要允许用户使用键盘浏览对象和赋予对象输入焦点,请选中此框。
回绕
选中此复选框可允许列表在向下滚动时从列表末尾绕回顶部,而在向上滚动时从顶部绕到底部。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal