使用 MoveLeftButton 和 MoveRightButton 查看诊断消息

可以将 MoveLeftButton 和 MoveRightButton 对象添加到诊断图形画面,以查看由于过长而无法在画面上查看的消息。选定后,这些按钮可用于滚动画面中的消息内容。
小贴士:
消息结尾显示的星号 (*) 指示消息显示不完整。
运行时按钮的工作方式:
  • 当选择 MoveRightButton 时,消息会向左移动六个字符。当选择 MoveLeftButton 时,消息会向右移动六个字符。可以根据需要选择按钮来查看其他字符。
  • 当选择任一按钮时,列表中显示的所有消息都会进行相应的移动。
  • 当选择任一按钮时,会暂停对诊断列表的更新。
  • 如果诊断列表中不存在任何消息(例如,如果执行了“全部清除”操作),则 MoveLeftButton 和 MoveRightButton 将不起作用。
  • 如果多次选择任一按钮后按下另一个按键按钮(如
    Home
    、
    End
    和
    Page Down
    ),MoveLeftButton 和 MoveRightButton 的所有属性将被重置。在这种情况下,将从最左侧字符显示所有消息,并恢复对列表的更新。
  • MoveLeftButton 和 MoveRightButton 仅支持
    发送按下操作到
    属性设置为
    带焦点的对象
    的对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal