创建“诊断”按钮

在运行时,诊断列表显示参考消息、警告消息、错误消息和审核消息。操作员可使用诊断
按钮清除列表中的消息。有两种类型的诊断
按钮:
清除
和
全部清除
.
当操作员按下
清除
按钮时,会清除选定的消息。当操作员按下
全部清除
按钮时,系统中的所有消息(包括当前选定列表中的消息)将被清除。
小贴士:
默认的 [DIAGNOSTICS] 图形画面包含一个诊断列表以及“清除”和“全部清除”
诊断
按钮。可以使用原始 [DIAGNOSTICS] 画面,也可以修改画面中按钮的外观。或者,可以创建自己的图形画面,其中包含创建的诊断列表和
诊断
按钮。
要创建“诊断”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,从
    对象
    菜单中选择
    高级 > 诊断
    ,然偶选择
    清除
    或
    全部清除
    。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定按钮的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal