设置“诊断”按钮的常规属性

使用
诊断按钮属性
对话框的
常规
选项卡设置
诊断
按钮的外观。
诊断
按钮有两种类型:
清除
和
全部清除
。
要为“诊断”按钮设置常规选项
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 请单击
    常规
    选项卡。
  3. 指定选项。
在
常规
选项卡中设置选项后,单击
标记
选项卡指定按钮的标题或图像。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal