诊断列表在运行时的工作方式

在运行时,
诊断
列表显示有关系统活动的信息,不同类型的消息具有不同的图标。
打开诊断列表显示
有两种方法可以打开包含
诊断
列表的显示画面:
  • 在
    Diagnostics Setup
    编辑器中,选择一个或多个
    以下时刻下自动打开显示
    选项,设置应用在有新消息出现时打开显示。可以使用默认的 [诊断] 显示或指定一个已经创建的包含
    诊断
    列表的图形画面。
  • 在图形画面中,创建一个转至画面按钮,操作员可按下该按钮打开包含
    诊断
    列表的画面。
默认画面将在当前画面的顶层打开。
小贴士:
如果使用您自己的包含诊断列表的图形画面,请在
画面设置
对话框中,使其成为“位于顶层”画面并选择
无法替换
选项。这意味着,当出现消息时,用户画面将会在当前画面的顶层打开,并在用户将其关闭之前一直保持打开状态。
对诊断列表使用按钮
该应用创建了一个称为 [诊断] 的默认图形画面,其中包含
诊断
列表和以下按钮:
  • 清除
    - 清除选定的消息。可使用
    清除诊断
    按钮在自己的显示画面中创建该按钮。
    如果将按钮的“发送按下操作到”属性设置为“带焦点的对象”,并且当前具有焦点的对象不是诊断列表,则按钮按下操作将无效。
    如果将按钮的“发送按下操作到”属性设置为“链接的对象”,则按下按钮操作不会将输入焦点更改为链接的诊断列表。画面中具有输入焦点的任何对象将继续具有输入焦点。
  • 全部清除
    - 清除所有消息。可使用
    清除所有诊断
    按钮在自己的显示画面创建此按钮。
  • 上移
    - 在列表中向上滚动。可使用
    上移
    按钮在自己的显示画面创建此按钮。
  • 下移
    - 在列表中向下滚动。可使用
    下移
    按钮在自己的显示画面创建此按钮。
  • 关闭
    - 关闭包含该列表的图形画面。可使用
    关闭显示
    按钮在自己的显示画面中创建该按钮。
如果修改默认画面或创建自己的图形画面且其中包含诊断列表,则该画面可能包含不同的按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal