“诊断列表设置”编辑器中的选项

下表显示了
诊断列表设置
编辑器中的选项。
选项
描述
以下情况时将消息记录到打印机
出现错误
选中此框可在出现错误时打印错误消息。错误消息指示严重影响功能的重大问题。
出现警告
选中此框可在出现警告时打印警告消息。警告消息指示产品仍然在运行但不正确。
出现信息
选中此框可在出现参考消息时打印参考消息。参考消息记录应用程序的基本用途。
发生审核
选中此框可在生成审核消息时打印审核消息。审核消息指示对于应用程序用途至关重要的活动。
运行时画面
画面名称
默认图形画面称为 [DIAGNOSTICS]。如果不想使用默认显示,指定包含诊断列表对象的图形画面。要从应用中的图形画面列表中选择,请单击
浏览
按钮。
编辑
单击该按钮可打开选定的图形画面以进行编辑。
以下情况时自动打开画面
出现错误
选中此框可在出现新错误时打开指定的画面。
出现警告
选中此框可在出现新警告时打开指定的画面。
出现信息
选中此框可在生成新的参考消息时打开指定的画面。
发生审核
选中此框可在生成新的审核消息时打开指定的画面。
最大消息数
键入要在内存中存储的最大消息数,最多为 2000。当达到该数值时,系统会删除最早的消息,以便留出空间来存储新消息。
小贴士:
如果设置了自己的画面,则使用类型为“位于顶层”的画面,否则将在创建运行时应用时生成一个错误。也可以选择
无法替换
选项。这意味着,当出现消息时,用户画面将会在当前画面的顶层打开,并在操作员将其关闭之前一直保持打开状态。您可使用显示上的诊断按钮。
如果不希望诊断画面自动打开,请清除所有复选框。仍可以在任何图形画面的诊断列表图形对象中显示诊断消息。创建一个转至画面按钮,操作员可使用该按钮来打开包含诊断列表的图形画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal