设置运行时诊断

使用
诊断列表设置
编辑器设置在运行时打印消息的时间、使用的图形画面及其打开时间,以及存储的最大消息数。
小贴士:
如果诊断错误消息对于诊断窗口而言过长,则在显示时会被截断。要确保完整显示错误消息,可在桌面终端上及设计时使用 FactoryTalk Diagnostics Viewer 显示这些消息。对于在
PanelView Plus 7
或
PanelView Plus 6
系列终端上运行的应用程序,将 FactoryTalk Diagnostics Viewer 配置为接收来自 Windows CE 设备的消息。在
工具
菜单中,选择
Diagnostics Setup > 消息路由
,以选中该选项对应的复选框。更多详细消息,请单击
消息路由
窗格中的
帮助
。
要更改诊断列表的设置
  1. 双击
    诊断列表设置
    图标打开编辑器。
  2. 在
    以下情况时记录消息到打印机
    部分,指定要打印的消息类型(如果有)。请务必在运行时终端设置打印机。
  3. 在
    运行时画面
    部分,指定在运行时用于诊断消息的图形画面以及会自动打开该画面的事件(如果有)。
  4. 指定要存储的最大消息数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal