创建诊断列表

在运行时,诊断列表显示消息以向操作员提供有关系统活动的信息:
  • 参考消息,例如有关标签分配、标签读取和写入活动以及宏使用的消息。
  • 警告消息。
  • 错误消息,例如有关通信错误、无效值和未分配控件的消息。
当创建工程时,应用程序会创建一个包含诊断列表的默认图形画面,并命名为 [DIAGNOSTICS]。该画面也包含用于滚动列表、清除消息和关闭列表的按钮。
可以使用原始 [DIAGNOSTICS] 画面,也可以修改画面中诊断列表和按钮的外观。或者,可以创建自己的图形画面,其中包含创建的诊断列表和按钮。
如果设置自己的图形画面,请使用“位于顶层”画面,否则在创建运行时应用时将出错。也可以选择“无法替换”选项。这意味着,当出现消息时,用户画面将会在当前画面的顶层打开,并在操作员将其关闭之前一直保持打开状态。可以对诊断列表对象使用诊断按钮。也可以使用除 Move Left、Move Right、Backspace 和 Enter 外的所有按键按钮。
小贴士:
  • 在
    Diagnostics Setup
    编辑器中指定用于诊断消息的图形画面以及要显示的消息类型。
  • 可以使用
    Diagnostics Setup
    编辑器中的选项配置在有新消息出现时自动打开画面。或者可以创建一个转至画面按钮,操作员按下该按钮可打开包含
    诊断
    列表的画面。
  • 用户可以将诊断列表放置在工程中的任何画面上,而不仅仅放置在诊断画面上。
要创建诊断列表
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,从
    对象
    菜单中选择
    高级 > 诊断
    ,然后选择
    诊断列表
    。
  2. 拖动鼠标,在列表的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击列表打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定列表的外观。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal