线性测量盘在运行时的工作方式

值指示器沿着线性测量盘移动,以反映来自数据源的
值
连接的变化。线性测量盘在运行过程中的行为还取决于设置目标值、设置点、阈值和控件限制的方式。
使用目标值
目标值是过程旨在实现的期望值。设置点通常与 PID 系统中的即时控制操作相关联,而目标值可用于过程旨在随时间推移实现的更广泛的目标或基准。例如,在升温过程中,目标值可以是您希望在经过一段时间后达到的最终温度,比如 600°C。系统将逐渐调整设置点以达到此目标值。
使用偏差
上限偏差和下限偏差定义了围绕目标值的容错范围。
  • 当过程变量(PV)高于目标值时,会出现上限偏差。
  • 当 PV 低于目标值时,会出现下限偏差。
使用设置点
设置点是您希望 PV 达到或保持的期望值。例如,在 PID 控制器中,设置点表示受控 PV 的参考或目标,例如温度、压力或流量。设置点用于即时控制操作以保持特定值,而目标值用于在一系列调整或步骤后规划或实现整个过程的最终目标。
使用阈值
当值达到或超过预定义边界时,阈值会触发视觉警报,以帮助保持系统稳定性。例如,当过程变量超出阈值时,则表明存在问题或偏离所需操作。您必须采取相应措施来防止出现偏差并保持最佳性能。
如果设置了线性测量盘的阈值,当当前值达到或超过阈值时,阈值将被激活且其颜色将会改变(如果在
画面
选项卡为各个阈值设置了不同的激活颜色)。还可以将线性测量盘顶部的报警指示器配置为在值达到或超过阈值时闪烁。
使用控制限值
控制限值是预定义的限值,可通过防止出现报警条件来帮助确保安全高效的操作。这些限值通过监控关键变量(如温度或压力)和调整操作来防止可能导致缺陷、安全隐患或效率低下的偏差,从而帮助保持过程质量。例如,如果反应器的理想温度为 100°C,则控制限值可设置为 95°C 和 105°C。如果温度超出这些限值,PID 控制器将采取纠正措施,使变量恢复到可接受范围内。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal