示例:使用线性测量盘

在本例中,线性测量表用于监测化学反应器中的温度。
创建线性测量盘,并为
值
连接分配标签。设置点、目标值、控制限值和阈值。应用程序会读取
值
连接,并通过沿测量盘一侧移动值指示器来更新线性测量盘。
查看整个过程中当前值相对于线性测量盘组件发生的变化:
  • 初始阶段
    设置点定义了 PID 控制器要保持的即时温度值。例如,PID 控制器将设置点保持在 200°C 以启动反应。
  • 升温阶段
    目标值定义了反应器温度随时间变化的更广泛目标,例如 600°C。在这种情况下,系统逐渐调整设置点,以在经过升温过程后最终达到 600°C 的目标值。
  • 监测和调整
    定义控制限值可确保安全高效地运行。例如,控制限值可设置在 150°C 和 650°C 之间,以防止过热或过冷。
    阈值是触发报警的特定点。例如,可以将阈值设置为 620°C,以便在温度超过阈值上限时提示报警。操作人员必须进行必要的调整,以防止过热并确保反应器安全运行。
  • 已完成
    一旦达到600°C的目标值,系统将保持该温度,直到反应完成。线性测量盘继续显示实时数据,帮助操作员确保过程保持稳定和高效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal