“线性测量盘属性”-“阈值”选项卡

下表显示了
阈值
选项卡中
值范围设置
下的选项。
选项
描述
最小值
输入线性测量盘的最小值。仅当清除
使用变量
时,此项才可用。
最大值
输入线性测量盘的最大值。仅当清除
使用变量
时,此项才可用。
使用变量
如果计划使用“
连接
”选项卡上的“
最小值
”和“
最大值
”连接设置线性测量盘值范围,请选中该复选框。
下表显示了
阈值
选项卡中
阈值设置
下的选项。
选项
描述
正常操作范围颜色
选择用于表示线性测量盘上正常工作范围的颜色。
使用变量
如果计划使用“
连接
”选项卡上的
高高
、
高
、
低
和
低低
连接设置线性测量盘的阈值,请选中该复选框。
阈值:高高、高、低、低低
当前值将与阈值的值进行比较。要启用任何阈值,请选中相应的复选框。仅当清除“
使用变量
”时,阈值复选框才可用。
当值达到或超过预定义边界时,阈值会触发视觉警报,以帮助保持系统稳定性。例如,当过程变量超出阈值时,则表明存在问题或偏离所需操作。您必须采取相应措施来防止出现偏差并保持最佳性能。
小贴士:
只有已启用的阈值才能在迷你图上显示其阈值线。
非活动
选择当前值未达到阈值时线性测量表上的阈值颜色。
活动
选择当前值达到或超过阈值时线性测量表上的阈值颜色。
小贴士:
活动阈值颜色决定了迷你图上阈值线的颜色。
闪烁
选中此复选框,在运行时当前值达到或超过阈值时,线性测量表顶部的报警指示器会闪烁。
下表显示了
阈值
选项卡中
控制限值设置
下的选项。
选项
描述
控制限值:高高、高、低、低低
当前值将与控制限值的值进行比较。要启用任何控制限值,请选中相关复选框。仅当清除
使用变量
时,控制限值复选框才可用。
控制限值是预定义的限值,可通过防止出现报警条件来帮助确保安全高效的操作。这些限值通过监控关键变量(如温度或压力)和调整操作来防止可能导致缺陷、安全隐患或效率低下的偏差,从而帮助保持过程质量。例如,如果反应器的理想温度为 100°C,则控制限值可设置为 95°C 和 105°C。如果温度超出这些限值,PID 控制器将采取纠正措施,使变量恢复到可接受范围内。
使用变量
如果计划使用
连接
选项卡上的
高高控制限值
、
高控制限值
、
低控制限值
和
低低控制限值
连接来设置线性测量盘的控制限值,请选中此复选框。
控制限值图标大小
选择控制限值的图标大小。
控制限值范围内颜色
选择当前值未达到或超过控制限值时控制限值的颜色。
控制限值范围外颜色
选择当前值达到或超过控制限值时控制限值的颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal