“线性测量盘属性”-“画面”选项卡

下表显示了
画面
选项卡中
当前值
下的选项。
选项
描述
显示当前值
选中此复选框可显示位于线性测量盘下方或上方的当前值,具体取决于线性测量盘是垂直的还是水平的。
字段长度
选择当前值的字符长度。
小数位
输入小数点后显示的位数。
字体
、
大小
和
颜色
选择当前值的字体类型、大小和颜色。
显示工程单位
选中此复选框可显示当前值的工程单位。
使用变量
如果计划在
连接
选项卡中使用
单位
连接来设置工程单位,请选中此复选框。
字体
、
大小
和
颜色
选择工程单位的字体类型、大小和颜色。
下表显示了
画面
选项卡中
目标
下的选项。
选项
描述
启用目标
选择此复选框以在线性测量盘上显示目标值。
目标值是过程旨在实现的期望值。设置点通常与 PID 系统中的即时控制操作相关联,而目标值可用于过程旨在随时间推移实现的更广泛的目标或基准。例如,在升温过程中,目标值可以是您希望在经过一段时间后达到的最终温度,比如 600°C。系统将逐渐调整设置点以达到此目标值。
使用变量
如果计划使用
连接
选项卡中的
目标值
、
高偏差
和
低偏差
连接设置线性测量盘的目标值,请选中该复选框。
目标值
指定目标值。仅当清除
使用变量
时,此项才可用。
目标颜色
选择目标值指示器的颜色。
高偏差
指定与目标值相关的高偏差值。仅当清除
使用变量
时,此项才可用。
当过程变量(PV)高于目标值时,会出现上限偏差。
上限偏差和下限偏差定义了围绕目标值的容错范围。
低偏差
指定与目标值相关的低偏差值。仅当清除
使用变量
时,此项才可用。
当 PV 低于目标值时,会出现下限偏差。
上限偏差和下限偏差定义了围绕目标值的容错范围。
预期范围颜色
选择目标值低偏差和高偏差之间的预期范围的颜色。
要启用设置点,请选择
启用设置点
。
  • 启用设置点后,请在
    连接
    选项卡上配置
    设置点
    连接。设置点使用与目标值指示器相同的颜色。
  • 设置点是您希望 PV 达到或保持的期望值。例如,在 PID 控制器中,设置点表示受控 PV 的参考或目标,例如温度、压力或流量。设置点用于即时控制操作以保持特定值,而目标值用于在一系列调整或步骤后规划或实现整个过程的最终目标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal