“线性测量盘属性”-“连接”选项卡

下表显示了
线性测量盘属性
中
连接
选项卡的选项。
选项
描述
值
指定用于定义线性测量表当前值的标签、表达式或数字值。
最小值
指定用于定义线性测量盘最小值的标签、表达式或数字值。
最大值
指定用于定义线性测量盘最大值的标签、表达式或数字值。
单位
指定用于定义当前值工程单位的标签、表达式或数字值。要使用此连接,请确保在
画面
选项卡上启用
显示工程单位
。
高高
指定用于定义高高阈值的标签、表达式或数字值。
高
指定将定义高阈值的标签、表达式或数字值。
低
指定将定义低阈值的标签、表达式或数字值。
低低
指定将定义低低阈值的标签、表达式或数字值。
目标值
指定用于定义目标值的标签、表达式或数字值。要使用此连接,请确保在
画面
选项卡上启用目标。
高偏差
指定用于定义目标值高偏差的标签、表达式或数字值。
低偏差
指定将定义目标值低偏差的标签、表达式或数字值。
设置点值
指定将定义设置点值的标签、表达式或数字值。要使用此连接,请确保在
画面
选项卡上启用设置点。
高高控制限值
指定将定义高高控制限值的标签、表达式或数字值。
高控制限值
指定将定义高控制限值的标签、表达式或数字值。
低控制限值
指定将定义低控制限值的标签、表达式或数字值。
低低控制限值
指定将定义低低控制限值的标签、表达式或数字值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal